maxon Story
縮膜包裝系統


工業自動化正逐漸成為各種工業中的必要配備。農產食品領域是正在經歷這個轉型過程的產業之一。一家土耳其公司設計出專為此產業實現自動化的機器,其中利用了由 Varvel 減速馬達驅動的系統;這些馬達可以透過 MDP 產品系列在 48 小時內取得。
農產食品加工自動化
借助自動化技術,食品和飲料工業可以達到穩定的產品品質、提高效率、加快包裝過程,以及減少搬運量等目標。
一家活躍於該領域的土耳其公司致力於製造超過 40 種不同的機型種類,包含手動縮膜包裝機、縮膜密封包裝機和可連續黏合的高產量縮膜包裝機。
該公司的機器能夠自動辨識不同的產品尺寸,維持穩定的包裝品質,非常適合用於必須經常更換產品尺寸的應用,並且操作方式容易、具完美的熱絕緣特性,以及配備有陶瓷塗層封口刀片。這家土耳其公司也提供專案規劃和 AC 解決方案,協助客戶能夠更快速有效地在生產線上建立起包裝流程。
Varvel 技術為系統核心
Varvel 集團在義大利設計和生產減速機和可變速驅動模組,主要用於各種領域內中低功率的非行動應用,包括農產食品和農業、工業、自動門和入口控制等。
RT 減速機系列以優異設計和絕佳可靠性聞名。
對於農產食品工業,土耳其公司在機器中分別採用了尺寸 28、40 和 50 的 Varvel RT 系列的蝸輪蝸桿減速馬達。由於 Varvel RT 減速馬達的品質極其優異,讓這家公司得以打造出安靜、無震動且運作完美的機器。這些馬達除了有助於大幅提高產量之外,也讓更換封膜的過程更加快速簡單。這些機型易於操作,可實現最大產量,並且可利用 USB 來自動更新韌體。
此處使用的 Varvel RT 系列蝸輪蝸桿減速機確保了中低功率應用的可靠運作。這些減速機專門針對易於維護和最大性能等要求設計,且多途廣泛,可以輕鬆調整用於任何應用。這表示,它們能夠滿足大多數使用者的要求。此外,這些減速機也有助於降低營運成本和減輕機器對於環境的影響。
另外參見減速機:重要需知
與義大利製造商建立穩固合作關係
Varvel 集團在義大利設計和生產減速機和可變速驅動模組,主要用於各種領域內中低功率的非行動應用,包括農產食品和農業、工業、自動門和入口控制等。Varvel 活躍於全球五大洲 60 多個國家。
Varvel 也是 MDP 產品的長期合作夥伴,因此能夠將其減速機與 MDP 在高性能 AC 馬達方面的專業知識相結合。在創造多技術減速馬達設計時,利用該產品系列可以搭配出獨一無二的組合。MDP x Varvel 系列提供具競爭力和能快速回應的解決方案。
MDP x Varvel 系列產品可在 MDP 網路商店訂購,隨時有常備庫存,可在 48 小時內交貨。若您需要任何技術方面的支援,請來電至我們的技術服務中心,在那裡會有專業人員協助您找出最理想的電動化解決方案。