maxon Story

「天底下沒有完美的義肢」

主题

prosthesis_actuades_webprosthesis_actuades_web

一家小型新創公司憑藉著創新精神、精密的 DC 馬達和觸控功能,準備徹底顛覆手部義肢的市場。

「開門」只是許多挑戰中的第一項。一隻人手會握住門把、壓下,然後靈活地移動。相對之下,一隻電動的機械手義肢就僵硬多了。當門移動時,會使得作用在每根手指上的力變得很大。「因此,一個好的義肢需要高品質的材質和元件來打造」,Stefan Schulz 堅定地說。他是 Vincent Systems 的創辦人暨執行長,這家位於德國卡爾斯魯爾的新創公司擁有十名員工。說到手部義肢,Stefan Schulz 是專家。他在 1999 年做出了他的第一個義肢,當時他還在卡爾斯魯爾理工學院(KIT)工作。十年後,他轉換到私營企業。

目前,Vincent Systems 的第三代手部義肢已推出上市。「它比其他產品更輕、更精簡,重量方面基本上和人手一樣」,Schulz 解釋道。最小的版本甚至也適合兒童使用——年紀最輕的穿戴者只有八歲。這些手的特點在於:它們是仿生義肢。這表示,每根手指都由一顆 DC 馬達主動驅動,大姆指則由兩顆。這些馬達直接安裝在手指和大姆指內,因此每根手指的電池都可以獨立更換。Vincent Systems 手部義肢的特別之處還在於:這是第一款能夠將抓握力反饋給穿戴者的市售手部義肢。這是透過短脈衝振動來實現。如果手均勻地振動,穿戴者很快就會習慣這種感覺而不再去注意。

Schulz_close_web

Vincent Systems 執行長 Stefan Schulz 解釋他的新款手部義肢如何運作。

「義肢世界沉睡了數十年, 今天卻成了工程師們的天堂」

Stefan Schulz 明白,他和他的同事們為自己設定的任務,永遠不會完成。作為一名工程師,他希望開發一種可以盡可能模仿人手的機電式手部義肢。「但是,無論我們有多少創新想法,與真的人手相較之下,永遠都只是妥協。這個產品永遠不會完美,永遠都有待改善之處。」然而,這並不讓他灰心。相反地,這不僅促使他每日全力以赴,而且可能也是 Vincent Systems 成功故事背後的秘密之一。在公司成立至今的短暫時間裡,工程師們對手部義肢進行了多次修改,他們將義肢使用者的回饋意見納入考量,並且嘗試新的技術方法。聽著 Stefan Schulz 的談話,好像這沒什麼大不了的。身為一名工程師,很明顯,他在他的專業領域裡如魚得水。

仿生手部義肢的手指可以獨立移動,Vincent Systems 正在進行測試。

testing
dcxmotor_web
fingers_web
testing
dcxmotor_web
1/3

1960 年代第一款配備馬達和肌電控制器的機型推出上市,自那時起,大多數手臂義肢的基本設計就沒有再變過。兩個電極貼在穿戴者仍保有的肌肉上,讓他們能夠打開和關上抓手。在大部分情況下,只有大姆指和食指具有動力。這樣的設計維持了很長時間沒有改變——部分原因是許多使用者對這些簡單的功能感到滿意。用 Stefan Schulz 的話來說:「義肢世界沉睡了數十年,今天卻成了工程師們的天堂。」他很珍惜簡單義肢的耐用性和實用性,但他也堅信,「未來是屬於仿生義肢的!我們有技術上的方法手段,所以應該將它們用來幫助客戶們享受更高水準的自由。」

maxon 驅動模組提供一點額外動力

高轉矩、高轉速、體積小,而且能源效率越高越好——義肢的設計目標是相互衝突的,因此對工程設計帶來很大的挑戰。這使得整合式馬達的選擇變得如此重要。Vincent Systems 的手部義肢內部可以整合多達六顆 maxon 有刷 DC 馬達:DCX 10 驅動模組——也被用於第一架火星直升機上——搭配改良版 GP 10 A 行星式減速機。「這些模組體積小,並且是目前我們的應用可以使用的馬達中能源密度最高的」,Stefan Schulz 表示。除此之外,驅動模組應該持久耐用和完美運作至少五年,即使是每天都得承受高度變化的沉重負荷。「我們非常滿意,而且我們計劃與 maxon 合作,為我們未來的義肢對電動馬達做出進一步的修改。」

Hand_motors_web

每個手部義肢裡有六顆 DCX 10 馬達和六組 GP 10 A 減速機。

由於每根手指可以獨立伸展,因此為穿戴者帶來了許多可能性。透過肌肉收縮——例如維持肌肉訊號或是雙脈衝——可以輕鬆地啟動 12 種抓取模式。對 Stefan Schulz 來說有一點很重要:病患不需要用他們的另一隻健康的手來幫助。「一個手部義肢應該協助它的穿戴者,而不是要求健康的手去幫助它。」大多數客戶甚至不需要半小時就學會了如何順利控制手部義肢。若能做到完全直覺性地控制義肢,就因人而異了,有些要幾個星期,有些則要數個月。在那之後,穿戴者將能夠騎自行車,綁鞋帶、拿生雞蛋——當然,也能開門。    

圖片版權
maxon Group/Karin Mertens

 

Author: Stefan Roschi