maxon Story
以科學之名而行


Werner Witschi 雖然半身不遂,但走個幾公里對他而言卻是家常便飯。推動這位現年 64 歲瑞士人的力量是:打造更符合殘疾人士日常生活所需的外骨骼。因此,當蘇黎世聯邦理工學院在 2024 年再次舉辦 CYBATHLON 人造人大賽時,Werner Witschi 將再次以運動員的身份參賽。只要到時一切順利,他將帶著一項全球首創技術出場。
一塊鬆動的屋頂瓦片、一時的疏忽、踏錯了一步——Werner Witschi 的生活自此跌至谷底。十年前,他在屋頂上工作時向後摔了下來。那是他用自己的腿跨出的最後一步,如今,Werner Witschi 坐在輪椅上。「但是我還活著!」他感恩地表示,「當時我離死亡的距離比活著近多了。」64 歲的 Werner Witschi 自胸部以下癱瘓,但上半身卻仍保有相當高的穩定性。「當我在替兩個 enhanced 團隊測試並訓練外骨骼和輪椅時,這一點非常有幫助。」原因:Werner Witschi 可說是一名頂尖的運動員,並以高度熱忱支持研究發展。這從何而來?
從下身癱瘓患者到長跑選手
九年前,也就是從屋頂嚴重摔落之後不久,Werner Witschi 在琉森殘障展覽會上認識了 VariLeg 團隊。該團隊當時就已經在致力於為癱瘓者打造日常使用的外骨骼,並且正在尋找所謂的「操作員」,也就是那些能夠將親身經驗帶入外骨骼和輪椅測試中的殘障人士。極富好奇心且想法開放的 Werner 一得知這消息便興奮不已,儘管他必須長途跋涉,從伯恩的住家來到蘇黎世接受訓練。另一方面,VariLeg 團隊也對 Werner 正面樂觀的態度備加讚許:「Werner 從不放棄或認命。許多輪椅使用者都不太喜歡引起他人注意,或是已放棄了作為行人的生活。」團隊負責人 Silvia Rohner 說,「但是 Werner 人脈廣泛,反而成為我們團隊的推廣大使。」
就如 Werner Witschi 自己所說,他是個「勇於走出去的人」。他不斷地向前行進,在一夕之間突然變成了以科學之名的事蹟:他穿戴著外骨骼,在例如皮拉圖斯峰或施坦斯峰上行走了好幾公里,因而受到媒體大肆報導。此外,他將以運動員和後補運動員的身份參加每四年一次的 CYBATHLON 體育競賽;下一次舉辦時間是 2024 年。
新希望:行走和駕駛
他向眾人證明:這是行得通的!但同時也顯示,要讓輔助系統更符合日常生活需求,還有許多問題要解決。「我們希望透過 CYBATHLON 人造人大賽促進殘障人士的福祉。這項賽事旨在激發最佳表現,並促使研究人員與受身障影響的人之間建立起更密切的聯繫。」不過,比賽中有一些項目和動作,是他在現實生活中不會去做的,例如穿著外骨骼從低矮的沙發上站起來。他承認道:「你必須是頂尖運動員才能做到這一點。在日常生活中,為了省去這樣的困難,我們會買一張較高的沙發。」
除了 CYBATHLON 帶來的競爭性以外,研究人員也非常關注殘障人士生活中會遇到的實際問題,例如機動性受到限制。「每當我在規劃出遊時,行程往往取決於我要如何坐著輪椅在當地四處移動。」Werner Witschi 解釋道,「我們正在努力研究一個解決方法。」具體來說,這個來自拉珀斯維爾的團隊正在鑽研一項世界首創之舉:「enhanced Hybrid」計畫。這個計畫旨在將輪椅和外骨骼的各自優勢結合起來。這款被暱稱為「變形金鋼」(Transformer)的行走機器,就像科幻電影裡的一樣,可以根據旅程實際情況加以調整適應。若需移動的距離較長,Werner Witschi 就會乘坐輪椅。若遇到階梯等障礙,可以將輪椅變成外骨骼,讓乘坐者站起來走過障礙,之後再順暢地重新變回輪椅繼續滑行。團隊負責人還指出另一個優點:「大多數的外骨骼都必須使用拐杖,因此使用者無法空出雙手。我們希望能夠實現不需拐杖就能行走的方式,所以我們將拐杖自動化。」
目前原型機重量約 70 公斤,這還是太重了。「這樣一套設備裡裝了 10 組 maxon 驅動單元。它們很安全、堅固耐用,動力充足並且安靜,是市場上最好的馬達。」Silvia Rohner 說,「但是我們希望未來的技術在整體上能更小、更精實。」只要一切順利進行,這套複合式解決方案就能在 2024 年的 CYBATHLON 人造人大賽上證明自己的實力。無論如何,Werner Witschi 都確信:「技術發展會不斷推進!任何日常生活因此變得更輕鬆的人們,我都為他們感到高興!」
enhanced 團隊
2015 年 12 月,第一位操作員 Florian Hauser 和東瑞士理工學院 (OST) 的工作人員與學生聯合組成了最初的 enhanced 團隊。他們的目標是為 2016 年的 CYBATHLON 人造人大賽設計出一款競賽用輪椅。在該團隊贏得了輪椅項目的金牌之後,他們又特地為 2018 年的外骨骼比賽項目另外成立了一個團隊。自此之後,這兩支隊伍——Robility enhanced 和 VariLeg enhanced——就是所有主要 CYBATHLON 賽事中的固定成員。克服各種新挑戰的解決方法和想法,大多數是由不同科系的學生所提出。如果測試進行順利,OST 的員工就會將這些解決方法整合到機動性輔助器具中。
maxon 大力支持參與
maxon 的產品被用於任何有特別高要求之處,例如殘障人士的日常生活中。maxon 的馬達、減速機和控制器多年來一直廣受義肢、外骨骼和輪椅採用。為了協助發展這類要求嚴格的市場,maxon 將其一大部分的營業額投資在研究和開發工作上。從一開始,maxon 就大力支持 CYBATHLON。這一次,公司也毫不猶豫地加入第三屆比賽,而且將擔任金級合作夥伴。只因 maxon 深信,創新的科技解決方案能夠長遠改善多數人的生活品質。
[ FOTOCREDITS: © ETH Zürich / Alessandro Della Bella ]